This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2632-Q1:如果代码大小是超过 OCSRAM 大小 (2M) 的 5M、需要修改什么?

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: AM2632

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1554408/am2632-q1-if-the-code-size-is-5m-that-exceed-the-ocsram-size-2m-what-need-modify

器件型号:AM2632-Q1
Thread 中讨论的其他器件:AM2632

工具/软件:

尊敬的专家:

我向我的客户询问这个问题。

他们现在开发 AM2632、将代码大小更改为 5M、因此会出现以下错误:

他们需要改变什么?  

我认为他们需要更改 cmd 文件:

正确吗? 是否有其他需要修改的内容?

这是否意味着他们使用 XIP 功能? 但当我将运行存储器更改为闪存时、会显示错误:XIP 不支持。

BR

Shuqing

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shuqing:

    请注意、AM263x 最多具有 3MB 的内部存储器空间、因此您无法适合 5MB 应用。 也就是说、您可以使用 GPMC 存储器接口连接 PSRAM 并从那里执行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引述 userid=“610907" url="“ url="~“~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1554408/am2632-q1-if-the-code-size-is-5m-that-exceed-the-ocsram-size-2m-what-need-modify

    他们需要改变什么?  

    我认为他们需要更改 cmd 文件:

    正确吗? 是否有其他需要修改的内容?

    这是否意味着他们使用 XIP 功能? 但当我将运行存储器更改为闪存时、会显示错误:XIP 不支持。

    BR

    Shuqing

    [/报价]

     AM263x 上不支持来自外部闪存的 XIP。