工具/软件:
您好、
客户遇到 AM2432 ALX 封装的 GPIO 问题。
参考 TI LaunchPad_PROC109E3 的原理图、它们为以太网 PHY (DP83822) 实现了带 GPIO 的热复位电路。 但是、GPIO0_63(引脚 Y4)在上电时的行为与其预期不同。
请参阅随附的示波器波形。
CH1(黄色):RESETSTATz、 CH2(蓝色):GPIO0_63(引脚 Y4)
上电后、引脚 Y4 变为高电平、因为有一个上拉寄存器。
2.但在释放 RESETSTATz 大约 4ms 后它会下降至低电平。
3、 之后在 200us 后进入高电平,并在 100us 后下降至低电平。
4. 500ms 后、它变为低电平->高电平->低电平。
5. 次级引导加载程序启动时、它再次从低电平变为高电平。
应用软件控制 GPIO0_63(引脚 Y4)以复位 PHY(高电平->低电平->高电平)。
其行为是 GPIO 引脚在复位后变为低电平(两次)。
您能否让他们知道此行为发生的原因?
RBL 是否在针脚 Y4 上进行这些切换? 因为这些现象是在 SBL 启动之前发生的。
GPIO0_63(引脚 Y4)的线路上有外部上拉电阻。
他们同时尝试了内部 PU 和 PD、但这种现象没有改变。
以上情况适用于 SPI 引导。
如果引导模式设置为 xSPI 引导、则 GPIO0_63(引脚 Y4)保持高电平。
您知道为什么引脚 Y4 上的行为会被这些引导模式改变吗?
谢谢。此致、
英明