This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2612-Q1:AM261 OSPI 问题

Guru**** 2932820 points

Other Parts Discussed in Thread: AM2612

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1553841/am2612-q1-am261-ospi-questions

器件型号:AM2612-Q1
Thread 中讨论的其他器件:AM2612

工具/软件:

尊敬的专家:

我的客户正在评估 AM2612、他有以下问题。 您能帮我们检查一下吗?

1.在 AM261 中、为了支持“就地执行 (XIP)“、可以 从外部闪存执行。 如果客户希望使用 2 个 OSPI 并将 2 个 OSPI 连接到 2 个独立的闪存、OSPI1 是否可以使用 XIP 和 OSPI2 运行闪存代码(只需同时从闪存读取内容)?

2.我看到 OSPI 也可以支持 SDR 和 DDR 吗? 这是否意味着 OSPI 也可以扩展 SDRAM 和 DDRAM、而不仅仅是闪存?

此致

Kita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kita:

    该专家目前因节假日而离职。 请预计回复将延迟、直至他们下周返回。

    此致、

    Allison

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kita:

    感谢您的查询!!

    AM261x 有 2 个独立的 OSPI 接口(即 2 个 ospi 控制器)。两者都有单独的配置寄存器集和数据区域集。

    (在 AM261 中)、因为“就地执行 (XIP) 支持“可 从外部闪存执行。 如果客户希望使用 2 个 OSPI 并将 2 个 OSPI 连接到 2 个独立的闪存、OSPI1 是否可以使用 XIP 和 OSPI2 运行闪存代码(只需同时从闪存读取内容)?

    根据我的理解、用例是连接

    1. OSPI0_CS0 中的 FLASH0 用于引导目的/XIP
    2. 用于数据读取的 OSPI1_CS0 中的 FLASH1

    是、这是 AM261x 支持的标准用例。

    [引用 userid=“569062" url="“ url="~“~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1553841/am2612-q1-am261-ospi-questions ]我看到 OSPI 也可以支持 SDR 和 DDR? 这是否意味着 OSPI 也可以扩展 SDRAM 和 DDRAM、而不仅仅是闪存?

    否、OSPI 控制器本身不支持 SDRAM 和 DDRAM。 仅对串行 NOR 闪存、串行 NAND 闪存、串行 PSRAM 提供支持


    此致、
    Rijohn