This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0C1104:mspm0c1104 的 TI 驱动程序错误

Guru**** 2932880 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1554588/mspm0c1104-ti-drivers-error-for-mspm0c1104

器件型号:MSPM0C1104
主题:SysConfig 中讨论的其他器件

工具/软件:

MSPM0C 可以使用 TI 驱动程序吗?

当我在 syscfg 中选择 TI 驱动程序时、我会在构建工程时遇到错误。

我也没有在 SDK 中找到 mspm0c110x.a。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xiaobing:

    MSPM0C 可以使用 TI 驱动程序。 您是否尝试过重新安装 SDK?

    此致、

    Owen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xiaobing:

    再次检查后、我似乎也没有在我的 SDK 中看到 drivers_mspm0c110x.a。 我认为需要移除在 MSPM0C110x 器件的 SysConfig 中包含 TI 驱动程序的选项。 很抱歉混淆。

    此致、

    Owen