This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM263P4:Uniflash 支持 J-Link

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, TMDSHSECDOCK-AM263, SEGGER

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1541984/am263p4-uniflash-support-j-link

器件型号:AM263P4
主题中讨论的其他器件:UNIFLASHTMDSHSECDOCK-AM263SEGGER

工具/软件:

尊敬的专家:

根据 Uniflash 下载页面信息、Uniflash 更新了“J-link support pacamin“。

但是、当我将 J-Link (Base) 连接到 AM263Px CC EVM +分线板 (TMDSHSECDOCK-AM263) 时、我发现 Uniflash (9.2.0.5300) 未检测到 J-Link 调试器。 我想、要使其像正确的.ccxml 文件或其他文件一样正常工作、还需要一些其他资源。  如果您分享关于如何将 Uniflash 配置为使用 J-Link 的知识、我将不胜感激。

我期待着你的答复。

谢谢、

Moonil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Moonil:

    您是否能够通过 CCS 检测 J-Link?

    我相信、您可能需要安装插件。

    我没有可以检查的调试器、但让我在内部检查是否有人使用过调试器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Nilabh、

    感谢您的及时回复!

    我尝试在如下所示的高级选项卡中添加与 Segger J-Link Emulator 的新连接、但无法在器件列表中看到需要添加的 AM263PX。

    您能告诉我、我所做的是不是您希望我在 CCS 中检查的那个吗? 如果是、您能告诉我如何添加器件 AM263Px 吗?

    此致、

    Moonil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    了解 Moonil、

     Segger 最近将对 AM263Px 的调试器支持添加到了探测中。

    我不确定、但这可能需要软件更新或插件、才能让 Segger 将 am263px 列为检测到的器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Nilabh、

    我能否要求您再次与 TI 内 UNIFLASH 团队核实他们如何确认 UNIFLASH 支持 J-Link? 我想相信他们已经测试了 UNIFLASH 和 J-Link 的构建、在此之后、这一新功能出现在 TI 的官网页面中。

    首先、我想知道如何安装 UNILFASH Detect J-Link 调试器。

    如果您能再次与您的团队或 TI 其他人员核对、我非常感谢。

    我期待着你的答复。

    谢谢、

    Moonil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然、Moonil、让我在内部进行检查

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Moonil:

    我还订购了 SEGGER 探针来进行验证、同时我正在与我们的工具团队进行检查。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Nilabh、

    感谢您的持续技术支持。 我期待听到您的测试结果和使用 j-Link 使用 uniflash 刷新的步骤。

    此致、

    Moonil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我也对该主题感兴趣、并希望将问题扩展到一般 CCS 调试支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    提供给我们工具团队的反馈:

    SEGGER 提供 CCS 支持包、我们只将其集成到 CCS 和 UniFlash 中。  

    我们会进行一些完整性测试、但不要测试 J-Link 的每个组合以及受支持的器件。 该问题需要由 Segger 自己或用户进行处理  

    我收到了 SEGGER 探测器、将在一天或两天内尝试并分享观察结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Nilabh、  

    我知道您的团队尚未测试每个 Segger J-Link 模型。 如果您能分享一个成功测试案例中经验证的步骤、这将极大地帮助我调整该过程以适应我正在使用的“J-Link 基座“。 我期待您目前使用的 Segger 探针获得测试结果。

    此致、

    Moonil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Moonil:

    我尝试了 SEGGER、但没有成功。 在与 SEGGER 和我们的 CCS 团队核实后、我得出以下结论:

    最新的 CCS 20.2.0 随 J-Link 软件版本 8.34 提供 、而 8.38 版本中添加了 AM263x 支持。 因此、为什么在 CCS/UniFlash 中没有显示 J-Link 的 AM263。 我们将为下一个 CCS 和 UniFlash 版本选择更新的 J-Link 软件包。

    请参阅以下主题。

    e2e.ti.com/.../5971370

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Nilabh、

    感谢您的技术支持。  

    最新的 CCS 20.2.0 随 J-Link 软件版本 8.34 提供 、而 8.38 版本中添加了 AM263x 支持。 因此、为什么在 CCS/UniFlash 中没有显示 J-Link 的 AM263。 我们将为下一个 CCS 和 UniFlash 版本选择更新的 J-Link 软件包。

    我可以询问您的团队计划的发布日期吗? 如果其发布日期离现在太远、我们能否尝试在当前版本上手动启用此功能?

    此致、

    Moonil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它计划于 9 月结束

    我已向 SEGGER 团队询问如何手动更改、但我尚未收到回复。