This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0C1106:启用 ARM hex 实用程序后、CCS 报告警告

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0C1106

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1554781/mspm0c1106-ccs-report-warning-after-enable-arm-hex-utility

器件型号:MSPM0C1106


工具/软件:

您好专家

我使用 CCS20.2 和 mspm0_sdk_2_05_01_00 进行 MSPM0C1106 调试、如果我启用 Arm hex 实用程序并选择 Intel hex、调试文件夹将生成.i1/.i2/.i3 文件、输出窗口将输出警告、这些文件的功能以及为什么出现警告? 我应该关心这些文件和警告信息吗?

谢谢

Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joe、

    因为未设置 CCS 内部十六进制格式。

    您可以更改 CCS 十六进制文件的格式并尝试一下吗?  e2e.ti.com/.../generate-.txt-and-.hex-file.pdf

    此致、

    Zoey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Zoey

    也可以通过 向以下配置中添加 romwidth 和 memwidth = 8 来修复此问题;

    谢谢

    Joe