This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM263P2-Q1:旋转变压器需要或不需要信号调节

Guru**** 2889230 points

Other Parts Discussed in Thread: AM263P2-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1553276/am263p2-q1-signal-conditioning-required-or-not-for-resolver

器件型号:AM263P2-Q1


工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

我们计划将 AM263P2-Q1 用于电机控制应用。 要将旋转变压器连接到控制器、我们是否需要任何运算放大器/旋转变压器接口电路、或者我们可以使用一些 ESD 直接连接旋转变压器信号?


此致、
Aravind R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您需要外部电路(前端)、无法直接连接旋转变压器。

    下面是 一个电路示例: https://www.ti.com/lit/ug/tidudp0/tidudp0.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aravind:

    Kier 提供的参考是一个很好的资源、请参阅相同的资源。

    此外、将硬件旋转变压器连接到 AM263P 上的旋转变压器数字转换器 (RDC) 需要外部电路的两个部分。

    在从 MCU 到硬件旋转变压器的激励信号上、AM263P MCU 生成一个 RES0_PWMOUTx 信号、该信号是正弦调制 PWM 信号。 需要从该 PWM 提取激励信号并将其提供给硬件旋转变压器。 这可以使用类似于  AM263Px Sitara 微控制器技术参考手册(修订版 D)图 7-147 中所示的电路来实现。

    在从硬件旋转变压器返回 MCU 的正弦和余弦信号上、这些信号的典型电压范围通常为 10Vpp。 这需要降至 3.3Vpp、这是 AM263P MCU 的 RDC 规格。 此模拟前端电路可将这些电压降至 3.3Vpp 或更低。

    谢谢、
    Tejas Kulakarni

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI 团队:

    感谢您的回答。

    此致、
    Aravind R