This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G1107:测得的相对于修整温度的内部温度显示偏差。

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1554441/mspm0g1107-measured-internal-temperature-with-respect-to-trim-temp-is-showing-deviation

器件型号:MSPM0G1107


工具/软件:

您好、

我当时使用 ADC 的内部温度检测来测量温度。

从 TEMP_DETECT 数据中的读取值为 794、而在 30C 且具有 12 位和 3.3vref 的 ADCcode 为 792。

如果我使用 1.4V 电压进行 Vtrim 计算、使用 3.3V 电压进行 Vsample 计算、则会使用–174.171C

但是、如果我使用 3.3V 进行这两次计算、得到的值为 29C、该值非常准确且对所有值都是正确的。

出厂测量是在 3.3V 还是 1.4V 下完成? 是否在任何地方提及?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jithu:

    在上面所附的数据表中、它提到出厂修整温度是在 VDDA 3.3V 下完成的。  TRM 中有一个示例供参考、请使用相关器件的数据表值。

    此致、

    Bill

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有提到 VDDA 用作 Vref、因此发生了混淆。