This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD263P:无法在 xSPI 引导模式下调试 SBL 工程

Guru**** 2932200 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1555945/tmdscncd263p-unable-to-debug-the-sbl-project-in-xspi-boot-mode

器件型号:TMDSCNCD263P
Thread 中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具/软件:

我正尝试执行应用程序代码的 xSPI 引导模式。

我从 SDK 示例引导工程(sbl_ospi_multiple_elf 工程)中提取了 SBL 工程和应用程序代码作为 RTI LED 闪烁。 我编写了两个工程并使用 uart_uniflash.py 脚本刷写了 sbl.tiimage 和 ledblink.mcelf 和 ledblink.mcelf-xIP 文件、并成功执行和刷写了所有命令。 接下来、我关闭电源并将引导 DIP 切换为 xSPI 引导模式并为 CC 加电、我可以在终端上看到 SBL 日志和应用程序代码日志、LED 在电路板上闪烁。 到这里一切看起来都很好

现在我要调试 SBL 代码以了解 OSPI 是如何初始化的、XIP 是如何运行的、为此、我按照 https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1374233/faq-am263p4-how-to-debug-xip-application-in-am263px?utm_source=chatgpt.com 中 的说明配置了新的目标 ccxml 文件、并从 LED 闪烁工程中仅加载 ledblink.out 文件的符号、然后点击 CPU reset 以开始调试。

按下 CPU 复位按钮后、代码流进入复位处理程序、然后直接跳转到应用程序的 main () 函数、而不是 SBL main 函数。为什么?

能不能有人解释这个行为,如果我做的事情不正确纠正我.

有人能建议如何在 xSPI 引导模式下调试 SBL、以及代码如何执行、以及它如何在 xSPI 引导模式下流动吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sanith:

    当器件上电时、ROM 代码会运行并通过将 SBL 代码从闪存存储器复制到 RAM 来加载 SBL 代码。 然后、SBL 代码在 main() 处执行并停止应用程序。

    如果要调试 SBL 的 main () 函数、可以在 SBL 的 main 中使用 loop_forever () 函数、然后重新编译 SBL、使 SBL 进入无限循环、将循环变量设置为 0、然后调试 SBL 和应用程序。

    确保使用循环重新编译并永远重新刷写更新的 SBL。

    此致、
    Shaunak