This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2434:AM263x TI LP

Guru**** 2933630 points

Other Parts Discussed in Thread: AM2634

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1552327/am2434-am263x-ti-lp

器件型号:AM2434


工具/软件:

您好团队  

我使用 AM263x LP 套件在从模式下配置 I2C3 并具有接收中断。 但我无法调用回调函数。 能否请您检查一次、让我仍然知道我缺少的内容。

您还能指导我如何在从模式下配置 I2C 和接收中断。   

另一点是、我在该套件中配置了两个 I2C、以便仅减少硬件连接。 但我能够将数据同时放入 I2C_ICDXR 和 I2C_ICDRR 电阻器中并获取数据、但它不存储在变量中您能告诉我为什么它会出现问题吗?

请收集随附的 main.c 文件和 syscfg 文件。 一些 UART 日志。    e2e.ti.com/.../I2C3_5F00_Slave_5F00_Main.txte2e.ti.com/.../I2C3_5F00_Slave_5F00_syscfg.txte2e.ti.com/.../I2C3_5F00_Uart_5F00_Log.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vipul:

    我将此重复线程标记为已关闭(AM2634:AM263x LP 套件上的 I2C3 接收中断问题)   

    我们来跟进另一个线程本身

    此致、
    Shaunak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shaunak  

     注意是的、您可以在此处关闭它。 我们可以继续使用原始线程