工具/软件:
您好、
我们在新工程中使用 MSPM0G3506-Q1、此外、我们的设计存在以下问题:
1. 我们测试了 125 度睡眠状态下有 1.67ma。 在节能方面、我们应该注意什么?
2. CPU 从 25 摄氏度开始,随着温度的升高和电流的增加,它永远不会停止上升。 在 25 摄氏度下、睡眠电流为 0.67mA、
当达到 125 摄氏度时、电流为 1.67mA;上升到 150 摄氏度时、CPUSleep 电流达到 3.2mA
3、 电流在正常温度范围内异常。 你想知道我们在哪里处理得不好吗?