This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL2-570LC43:TMS570LC43 中有关内部温度传感器配置的阐释

Guru**** 2931210 points

Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1552983/launchxl2-570lc43-clarification-on-internal-temperature-sensor-configuration-in-tms570lc43

部件号:LAUNCHXL2-570LC43
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

工具/软件:

我目前正在测试的内部温度传感器 TMS570LC43. 运行微控制器 MCU 的示例。

但是、在查看 zip 文件中提供的 HALCoGen 配置时、我注意到以下问题:

  • 温度传感器是什么 未启用 在中 Pinmux

  • 通道选择 没有在中配置用于温度检测的参数 ADC1 ADC2

根据 pdf 文档、本文引用了以下 ADC 配置:

  • ADC2 通道 30

  • ADC2 通道 31

  • ADC1 通道 31

不过、根据 TMS570LC43 数据表、也存在一些因素 无 ADC2 通道 30 或 31

我的查询是:
哪些 ADC 通道或引脚是在 TMS570LC43 MCU 中实际多路复用/连接的内部温度传感器? 如何在 Halcogen 中配置相同的配置?

e2e.ti.com/.../0724.On_2D00_Chip-Temperature-spna216.pdf
e2e.ti.com/.../spna216.zip