This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L2228:暂存存储器的大小信息在哪里?

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0L2228

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1551833/mspm0l2228-where-is-the-size-info-of-scratch-memory

器件型号:MSPM0L2228


工具/软件:

您好、Guru、

我想知道 MSPM0L2228 或其他具有 LFSS 系统的 MCU 中的暂存存储器大小。

L 系列 TRM 显示为“16B 至 256B“、但 MSPM0L2228 数据表中没有具体信息。

您能否分享 MSPM0L2228 的确切大小并更新数据表?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    MSPM0L2228 包含 8 字的暂存区存储器。 我们将在内部工作、以确保这一点明确。

    马修

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢马修。

    您知道其他产品的刮擦尺寸吗? 我找不到确切的大小

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您询问的是哪种产品?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所有 MSPM0。 它具有暂存区存储器。

    在升级 LFSS 和暂存区存储器之前、我们必须知道确切的大小...

    请分享一下吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们发布的唯一带有暂存区存储器的器件是 MSPM0L2228。

    马修

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    啊… 谢谢你