This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0C1103-Q1:MSPM0C1103-Q1

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0C1103-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1554425/mspm0c1103-q1-mspm0c1103-q1

器件型号:MSPM0C1103-Q1


工具/软件:

我想知道 MSPM0C1103-Q1 芯片是否支持软件关断以进入关断模式、以及它是否能够与其他芯片共享同一电源。 我期待着你的答复。 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Liulu:

    关于“软件关断模式“、请查看 数据表中的表 8-1。  软件可以将 M0 置于“关断模式“、在该模式下、基本上所有内容都被禁用、包括内部内核稳压器、存储器等  

    是的、只要 VDD 不超过 M0 最大限值、它可以与其他芯片共享相同的 VDD 功率。  我假设您使用 3.3V 电压、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lehman:

    也是 3.3V。 此芯片以及同时连接到同一 3V3 电源的其他芯片上电或断电是否存在任何风险?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在提到 MSPM0 上电或断电时、如果 MSPM0 与其他器件共享相同的 VDD、您打算如何在不影响其他器件的情况下执行此操作?  如果是这样、则可能存在问题。  如果其他器件连接到 MSP 上的 IO 引脚并驱动至 3.3V、则将提供通过 IO 引脚的电流路径、并且很可能为 MSP 供电。  这种情况不佳、可能会损坏 MSP。

    或者、您是指将 MSPM0 置于关断模式、但保留应用 VDD 吗?  在本例中可以这样做、因为当 MSP 处于 SHUTDOWN 模式时、您会将 3.3V 电压连接到 MSP。  这是首选方法

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的问题已经解决。 感谢您的答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lehman:

    我们使用 MSPM0C1103-Q1 将 I2C 转换为 UART 接口、以便于调试。 您能看一下原理图吗? SWD 编程端口已保留。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Liulu:

    很高兴听到您的问题得到解决。  关键参数、看起来没有问题。

    尽管您的原理图中未显示、但我假设您在 I2C_SCL 和 I2C_SDA 上有上拉电阻器。

    为了在开发/调试期间提供帮助、一种建议是将 NRST 引出至 PCB 上的连接器或测试点。
    原因是您将禁用 NRST、如果出厂时出错、编程人员将无法执行恢复出厂设置。
    在 PCB 的量产版本上、您可以移除此信号连接。  只是一个想法

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没错、我们为主器件添加了上拉电阻器、并向 NRST 引脚添加了测试点。 感谢您的检查。