This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432-调试器:MSP432P401RIPZR&quot 的替代器件型号;

Guru**** 2931800 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1554734/msp432-debuggers-alternative-part-number-of-msp432p401ripzr

部件号:MSP432-调试器


工具/软件:

您好、我们发现了 MSP432P401RIPZR 微控制器不再可用。 您能否为与 MSP432P401RIPZR 兼容的微控制器推荐一个替代器件型号?
我们的要求是:

  • 超低功耗

  • 32 位 ARM Cortex-M4F MCU

  • 是精密 ADC

  • 256KB 闪存

  • 64KB RAM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

     我建议使用支持高达 256KB 闪存和 32KB RAM 的 TM4C123 MCU。 如果您需要更高的性能、您还可以考虑使用 TM4C129 MCU、该 MCU 可支持高达 1MB 的闪存和 256KB RAM。 还有一些 TM4C129 型号、支持 512KB 闪存和 256KB RAM。 请使用此 TM4C 产品选型指南 来选择更适合您应用要求的器件型号。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们目前正在将制造的 PCB 与配合使用 MSP432P401RIPZR 微控制器。 因此、我们需要一个与 MSP432P401RIPZR 完全兼容并满足以下规格的替代微控制器:

    • 超低功耗

    • 32 位 ARM Cortex-M4F 内核

    • 是精密 ADC

    • 256KB 闪存

    • 64KB RAM

    您能否提供满足这些要求并确保与我们现有 PCB 设计兼容的备选微控制器器件型号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rakesh:

     抱歉、如果您正在寻找与引脚对引脚兼容的替代 MCU  MSP432P401RIPZR  那么答案是否定的 TM4C 系列 MCU 提供所需的功能 、如所示   MSP432P401RIPZR  以及更多功能的低成本 MCU。 但是、它们与 P2P 不兼容。 您需要重新设计电路板。 基本上没有 P2P 和软件兼容的 MCU  MSP432P401RIPZR。