This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0C1106:PA0 和 PA1 是否可以生成 3.3V 输出电压?

Guru**** 2803255 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1555359/mspm0c1106-can-pa0-and-pa1-generate-3-3v-output-voltage

器件型号:MSPM0C1106


工具/软件:

您好专家

我在数据表中看到、PA0 和 PA1 是具有唤醒结构的 ODIO (5Vtol)、这是否意味着它必须使用外部 VCC 上拉以生成高输出? 或者、它可以单独输出 3.3V 电压?

谢谢

Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joe、

    对于 ODIO 引脚、如果需要输出高电平、应该有外部电路来连接 Vcc。

    此致、

    Zoey