This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM263P4-Q1:AM263P2 旋转变压器接口

Guru**** 2961020 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1554897/am263p4-q1-am263p2--resolver-interface

器件型号:AM263P4-Q1


工具/软件:

您好、

 能否将单端正弦和余弦输入连接到 AM263P MCU 的 RDC 块? 或者我只需要连接差分信号吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jayakeerthana:

    如  AM263P4-Q1:基于 ARM 的微控制器论坛所回答 

    AM263P 的 RDC 块可以采用单端或差分输入。       更多详细信息、请参阅 AM263Px Sitara 微控制器技术参考手册的第 7.5.3.2.2.1.1 序列发生器和 RDC 工作模式(修订版 D)。

    请确保相应地选择序列发生器模式。

    谢谢、
    Tejas Kulakarni

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tejas:
      没问题。 谢谢