This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3105:GPIO 轮询模式运行

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1555879/mspm0g3105-gpio-polling-mode-operation

器件型号:MSPM0G3105
主题:SysConfig 中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的 TI 团队  

我将使用 20 引脚 M0G3105QDGS20Q1 芯片。
我将分配引脚 PA18 作为 GPIO 输入、在特定时间读取引脚、并在正常情况下将其用作 GPIO 输出。

我使用以下函数序列实现了它、但无法正常工作。 请检查一下。

1)   SysConfig_weak void SYSCFG_DL_GPIO_init (void)
DL_GPIO_initDigitalOutput (I2C_SDA_MCU_PA18_IOMUX);  // GPIO 输出设置  
2) 主要功能:GPIO 读取不起作用  
  //我想更改数据读取的 GPIO 输入模式  
  DL_GPIO_initDigitalInputFeatures (I2C_SDA_MCU_PA18_IOMUX、
     DL_GPIO_INVERSION_DISABLE、DL_GPIO_RESISTER_NONE、
     DL_GPIO_HYSTERES_DISABLE、DL_GPIO_WAKEUP_DISABLE);
 
3) GPIO 读取  
 
 TEMP = DL_GPIO_readPins (GPIOA、I2C_SDA_MCU_PA18_PIN);
 -->读不正确、  
2) 主要功能: GPIO 写入,功能正常  
DL_GPIO_initDigitalOutput (I2C_SDA_MCU_PA18_IOMUX);  // GPIO 输出设置  
DL_GPIO_setPins (GPIOA、I2C_SDA_MCU_PA18_PIN);
DL_GPIO_clearPins (GPIOA、I2C_SDA_MCU_PA18_PIN);
我想知道在输入和输出之间切换 GPIO 模式并在设置为输入时读取它是否存在问题。 我想在轮询模式下读取它、而不是在中断模式下读取它。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hong Sung:

    此 API  DL_GPIO_initDigitalInputFeatures() 是用于为 GPIO 输入函数配置 IOMUX 的 API。  

    我认为这看起来不错、能告诉您在应用  DL_GPIO_readPins (GPIOA、I2C_SDA_MCU_PA18_PIN) 时观察到的内容吗?始终返回一个零?

    此致、

    Pengfei