This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-MSPM0G3519:无法执行 FactoryReset

Guru**** 2537420 points
Other Parts Discussed in Thread: LP-MSPM0G3519

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1555856/lp-mspm0g3519-cannot-do-factoryreset

器件型号:LP-MSPM0G3519


工具/软件:

您好的团队、

我的客户报告一个 LP-MSPM0G3519 无法正常工作。 我尝试按 CCS 20.2 执行 Factory- Reset_Manual、仍然失败。 下图显示了 CCS 状态。 请指导如何恢复此 launchapd。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jerry、

    请参阅 consle 中显示的说明:按下复位按钮。

    因此、在执行脚本后应手动按 LP 中的 S3 (NRST) 按钮。

    或者、您可以选择恢复出厂设置自动、而无需手动按下按钮。

    B.R.

    Sal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sal:

    我按照控制台中的说明操作。 但同样的日志仍然无法正常运行。

    我尝试恢复出厂设置自动、仍然失败。 下面的显示了测试结果。

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jerry、

    还可以进一步使用两种方法:

    1.请继续按下按钮 S1 (PA18)、然后 PA18 将连接到 VCC。 然后再次运行恢复出厂设置。

    2.按住按钮 S3 (NRST) 并禁用 ccxml 文件,然后运行恢复出厂设置手动脚本,释放按钮 S3 直到它显示内容要求您按控制台中的重置按钮。

    如果这两种方法失败、请告诉我客户是否对 NONMAIN 闪存进行了修改。

    B.R.

    Sal