This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD263P:我们是否可以使用 uniflash 工具将映像文件刷写到外部闪存中、而引导 DIP 开关处于 xSPI 引导模式

Guru**** 2925360 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1556081/tmdscncd263p-can-we-flash-image-file-into-external-flash-using-uniflash-tool-while-boot-dip-switches-are-in-xspi-boot-mode

器件型号:TMDSCNCD263P
Thread 中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具/软件:

在我们的定制 PCB 中、我们将 AM263Px MCU 设计为在 xSPI 引导模式下引导、方法是将引导 DIP 开关引脚硬接线至 xSPI 模式。 当我们要在外部 NOR 闪存中加载或更新应用程序映像时、我们能否使用 UniFlash 实用程序将映像刷写到外部闪存中、同时将引导引脚保持在 xSPI 模式下?

或者、我们是否需要首先将引导 DIP 开关更改为 DevMode、将映像刷写到外部闪存中、然后在设备上电之前将引导引脚切换回 xSPI 模式?

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您也可以在 xSPI 引导模式下使用 Uniflash GUI 工具更新闪存中的固件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另请注意、使用 UNuflash GUI 刷写工具时、没有活动的 CCS 调试会话。 此外、您使用的闪存器件型号与 AM263Px EVM (cc) 相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您使用的是其他闪存、则需要遵循此处提到的指南:

    software-dl.ti.com/.../TI_UNIFLASH_TOOL.html

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果引导 DIP 开关处于 xSPI 引导模式、您是否有任何文档可以使用 UniFlash 更新固件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请使用 unfilash GUI、就像在开发引导模式下使用的一样、步骤保持不变。