This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:使用 Tiarmclang 的 HalCoGen

Guru**** 2910380 points

Other Parts Discussed in Thread: ARM-CGT, HALCOGEN, TMS570LC4357

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1556314/tms570lc4357-halcogen-with-tiarmclang

器件型号:TMS570LC4357
主题中讨论的其他器件:ARM-CGTHALCOGEN

工具/软件:

您好、

我正在处理一个使用 HalCoGen 生成 HAL 的工程、并一直在使用 ARM-CGT 编译器。 我想更新 tiarmclang 编译器、因为我使用的代码库已更新为使用 ARM-CGT 编译器不支持的 C++功能。

四年前有人回答了一个问题 (https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1070681/tms570lc4357-use-of-ti-arm-clang-compiler?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=%25252522clang%25252520compiler%25252522)、但我想回顾一下、看看 HalCoGen 是否支持 tiarmclang、或者是否计划支持 tiarmclang。

我尝试按照迁移指南更新 HalCoGen 代码、但未能成功引导 TMS570LC4357。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Celeste:

    如果已将 tiarmclang 支持添加到 HalCoGen 中或是否计划这样做。

    不、我们没有计划使用  tiarmclang 编译器使用 HalCoGen。