This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2634-Q1:在 ADC_SoC_CONTINUAL_DMA 示例中、如何通过软件开始多通道 DMA ADC 转换

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1549660/am2634-q1-how-to-start-multi-channel-dma-adc-conversion-via-software-in-adc_soc_continuous_dma-example

器件型号:AM2634-Q1


工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

我正在使用 TI SDK 中的 ADC_SoC_Continuous_dma 示例。 我注意到、尽管在.syscfg 文件中选择了多个通道、但该示例仅运行一次、仅从一个通道收集数据。 如示例所示、转换由 ePWM 计时器触发。

我的主要问题是:

是否有一个软件 API(类似于 ADC_forceMultipleSOC)来一次为多个通道启动基于 DMA 的 ADC 转换?
2.在 DMA ISR 指示采集了所有样本,而不是依靠连续的硬件触发后,如何通过软件触发新的 DMA 采集周期?
3.使用软件触发时,对于所有选定通道重新启动 DMA 和 ADC 转换的建议步骤或 API 是什么?

我的目标是:

1.选择多个 ADC 通道。
2.在软件中触发转换和相应的 DMA 传输。
3.完成后处理 DMA ISR 中的数据。
4.在 ISR 或用户输入时通过软件重新启动采集。

此用例的任何指导或示例代码都将非常有用!

提前感谢。

谢谢、
Rahul