This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G1106:打开工程文件夹时 CCS Theia 出错

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1556844/mspm0g1106-ccs-theia-error-opening-project-folder

器件型号:MSPM0G1106


工具/软件:

在尝试打开现有的 c 工程文件夹时、CCS Theia 会生成一些奇怪的错误日志。   

   

出现错误消息后、CCS Theia 将一直处于初始化状态。   

我已重新启动计算机、尝试重新安装 CCS Theia 并卸载 CCS(我认为这可能会导致干扰)。  我还 尝试了清除 AppData 中的缓存、但似乎什么都不起作用。

该工程最初是在 CCS Theia 上的 Windows 10 计算机上生成的、然后强制升级到 Windows 11。

每次我尝试打开此特定文件时、都会出现相同的错误。  这是错误日志。

!SESSION 2025-08-23 16:27:23.436 -----------------------------------------------
eclipse.buildId=unknown
java.version=17.0.2
java.vendor=Eclipse Adoptium
BootLoader constants: OS=win32, ARCH=x86_64, WS=win32, NL=en_US
Framework arguments:  -application com.ti.ccs.server.start -pluginCustomization C:\ti\ccstheia100\ccs\eclipse\ccs.preferences.ini -ccs.socketPath \\.\pipe\6d1cba0ccd4e2c7285f7fe9f55d94379.sock -ccs.workspaceFolderPaths d:\source\project-repos\Meadowlark\Technical\Projects\Product\WM7\Programs\WM7_Firmware\WS7_Firmware -ccs.defaultImportDestinationPath d:\source\project-repos\Meadowlark\Technical\Projects\Product\WM7\Programs\WM7_Firmware\WS7_Firmware -ccs.buildSecurityPolicy level:desktop
Command-line arguments:  -os win32 -ws win32 -arch x86_64 -application com.ti.ccs.server.start -pluginCustomization C:\ti\ccstheia100\ccs\eclipse\ccs.preferences.ini -data C:\Users\damon\AppData\Local\Texas Instruments\CCS\.ccs-server\workspaces\6d1cba0ccd4e2c7285f7fe9f55d94379 -ccs.socketPath \\.\pipe\6d1cba0ccd4e2c7285f7fe9f55d94379.sock -ccs.workspaceFolderPaths d:\source\project-repos\Meadowlark\Technical\Projects\Product\WM7\Programs\WM7_Firmware\WS7_Firmware -ccs.defaultImportDestinationPath d:\source\project-repos\Meadowlark\Technical\Projects\Product\WM7\Programs\WM7_Firmware\WS7_Firmware -ccs.buildSecurityPolicy level:desktop

!ENTRY com.ti.ccs.core 1 0 2025-08-23 16:27:23.873
!MESSAGE [ccs.trace] CCSServer> IDE session in progress: a9353d8c-8d61-4933-ac99-a44a3d99a655

!ENTRY org.eclipse.osgi 4 0 2025-08-23 16:27:25.347
!MESSAGE Application error
!STACK 1
java.util.NoSuchElementException
	at java.base/java.util.LinkedHashMap$LinkedHashIterator.nextNode(Unknown Source)
	at java.base/java.util.LinkedHashMap$LinkedKeyIterator.next(Unknown Source)
	at com.ti.ccs.server.core.WorkspaceSynchronizer.initialize(WorkspaceSynchronizer.java:281)
	at com.ti.ccs.server.CCSServer.startUp(CCSServer.java:399)
	at com.ti.ccs.server.CCSServer.start(CCSServer.java:286)
	at org.eclipse.equinox.internal.app.EclipseAppHandle.run(EclipseAppHandle.java:203)
	at org.eclipse.core.runtime.internal.adaptor.EclipseAppLauncher.runApplication(EclipseAppLauncher.java:136)
	at org.eclipse.core.runtime.internal.adaptor.EclipseAppLauncher.start(EclipseAppLauncher.java:104)
	at org.eclipse.core.runtime.adaptor.EclipseStarter.run(EclipseStarter.java:401)
	at org.eclipse.core.runtime.adaptor.EclipseStarter.run(EclipseStarter.java:255)
	at java.base/jdk.internal.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method)
	at java.base/jdk.internal.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(Unknown Source)
	at java.base/jdk.internal.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(Unknown Source)
	at java.base/java.lang.reflect.Method.invoke(Unknown Source)
	at org.eclipse.equinox.launcher.Main.invokeFramework(Main.java:659)
	at org.eclipse.equinox.launcher.Main.basicRun(Main.java:596)
	at org.eclipse.equinox.launcher.Main.run(Main.java:1467)
!SESSION 2025-08-23 16:37:03.709 -----------------------------------------------
eclipse.buildId=unknown
java.version=17.0.2
java.vendor=Eclipse Adoptium
BootLoader constants: OS=win32, ARCH=x86_64, WS=win32, NL=en_US
Framework arguments:  -application com.ti.ccs.server.start -pluginCustomization C:\ti\ccstheia100\ccs\eclipse\ccs.preferences.ini -ccs.socketPath \\.\pipe\6d1cba0ccd4e2c7285f7fe9f55d94379.sock -ccs.workspaceFolderPaths d:\source\project-repos\Meadowlark\Technical\Projects\Product\WM7\Programs\WM7_Firmware\WS7_Firmware -ccs.defaultImportDestinationPath d:\source\project-repos\Meadowlark\Technical\Projects\Product\WM7\Programs\WM7_Firmware\WS7_Firmware -ccs.buildSecurityPolicy level:desktop
Command-line arguments:  -os win32 -ws win32 -arch x86_64 -application com.ti.ccs.server.start -pluginCustomization C:\ti\ccstheia100\ccs\eclipse\ccs.preferences.ini -data C:\Users\damon\AppData\Local\Texas Instruments\CCS\.ccs-server\workspaces\6d1cba0ccd4e2c7285f7fe9f55d94379 -ccs.socketPath \\.\pipe\6d1cba0ccd4e2c7285f7fe9f55d94379.sock -ccs.workspaceFolderPaths d:\source\project-repos\Meadowlark\Technical\Projects\Product\WM7\Programs\WM7_Firmware\WS7_Firmware -ccs.defaultImportDestinationPath d:\source\project-repos\Meadowlark\Technical\Projects\Product\WM7\Programs\WM7_Firmware\WS7_Firmware -ccs.buildSecurityPolicy level:desktop


感谢你的帮助。   

 - Damon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所以,我最终放弃了 CSS-Theia 并重新安装了 CSS,并由于某种原因,这似乎是有效的。 不知道为什么这第一次不起作用。  我不知道为什么这些工程在不同的 IDE 之间不交叉兼容。  似乎他们都是使用相同的底层模块和 SDK 的几个不同的提示的重新讨厌的编辑器。  不管怎么说,这个问题似乎已经神奇地解决了自己。