This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1230C3PM:如果 PB0 设置为 U1Rx、USB0ID 功能、是否可以在 5V 容限下使用?

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1557119/tm4c1230c3pm-if-pb0-is-set-to-u1rx-usb0id-function-can-it-be-used-with-5v-tolerant

器件型号:TM4C1230C3PM


工具/软件:

大家好!

目前、在我们的电路中、连接了收发器 (ST485EBDR) 用于 RS485 通信、和
RO - PB0 (U1Rx)
DI - PB1 (U1Tx)
我们想为收发器提供 5V 电源。

关于 PB0 的功能、以下内容是否正确?
•GPIO 输入:可耐受 3.6V 电压
•U1Rx:TTL 电平 (5V)
•USB0ID:可耐受 5V 电压
※注意:提供 5V 电压时要小心、直到功能更改为 U1Rx/USB0ID

(PB0/PB1/PJ0/PJ1) 也指定为可承受 3.6V 电压。

此致、

ITO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    目前、在我们的电路中、连接了一个收发器 (ST485EBDR) 用于 RS485 通信、和
    RO - PB0 (U1Rx)
    DI - PB1 (U1Tx)
    已连接、我们想为收发器提供 5V 电压。[/报价]

    您好、

     我找到了  ST485EBDR 的以下电气特性。 MCU 的 PB0 将连接到 ST485EBDR 的 RO 引脚、对吗? 如果 ST485EBDR 以 5V 电压运行、则表示 VOH 为  

      

    以下关于 PB0 功能的内容是否正确?
    •GPIO 输入:可耐受 3.6V 电压
    •U1Rx:TTL 电平 (5V)
    •USB0ID:可耐受 5V 电压
    ※注意:提供 5V 电压时要小心、直到功能更改为 U1Rx/USB0ID

    请参阅 MCU 数据表。 可以看到 PB0/PB1 不能耐受 5V 电压。 当它配置为 U1Rx 时、无法将 5V 驱动至 PB0。 当它是 USB0ID 模拟引脚时、只能将 5V 驱动至 PB0。  

    [/quote]