This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD263P:如果我们在定制 PCB 上有多个 AM263Px MCU&#39、如何一次性刷写多个 elf 或 appimage 文件

Guru**** 2832805 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1556077/tmdscncd263p-how-to-flash-multiple-elf-or-appimage-files-in-one-go-incase-if-we-have-multiple-am263px-mcu-s-on-customized-pcb

器件型号:TMDSCNCD263P
Thread 中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具/软件:

假设我有一个带有多个 AM263Px MCU 的定制 PCB。 我想一次性将我的映像(对于 SBL、为.tiimage;对于应用程序代码、为.mcelf;以及为.mcelf-XIP)刷写到所有 MCU 中。 如何使用 UniFlash 将这些映像同时刷写到 PCB 上的多个 MCU 中?

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sanith:

    例如、如果您有 4 个内核和 4 个输出二进制文件、可以将它们组合成单个映像并通过 uniflash 刷写、请参阅:

    https://software-dl.ti.com/mcu-plus-sdk/esd/AM263PX/latest/exports/docs/api_guide_am263px/TOOLS_BOOT.html#MULTICOREIMAGEGEN_TOOL

    以了解更多详细信息。

    此致、
    Shaunak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    假设我的 PCB 有 2 个不同的 AM263px MCU、那么如何一次性闪存?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sanith:

    对不起,我误解了你的问题。

    UniFlash 无法执行此操作。 这需要一个定制的解决方案。 您必须构建一个能够执行此操作的定制闪存器。 我们没有任何开箱即用的 IT 支持。

    UniFlash 一次只能连接到一个 MCU 并刷写

    此致、
    Shaunak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Shaunak Deshpande 

    在另一种情况下、假设我有 6–7 个不同的映像、只需要在 Core 1 上加载。 如何使用 UniFlash 一次加载所有这些映像?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sanith:  

    通常我们只为 1 个内核创建 1 个映像。 您能解释一下只有 1 个内核的 6-7 个不同图像到底是什么? 不同映像中的元数据是否不同、一个映像中的实际应用是否不同?

    此致、
    Shaunak