This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM44L520:RM44L520:SPNU625 以及有关我们 FMEDA 文档的更多信息。

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: RM44L520

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1545712/rm44l520-rm44l520-spnu625-and-more-information-for-our-fmeda-documentation

部件号:RM44L520


工具/软件:

您好:

我们目前正在为一个包括 RM44L520 的项目规划和准备文档。

对于我们的文档、我们需要:

  • 基于 RM44x ARMRegistered的安全关键型微控制器安全分析报告 (SPNU625)
  • 失效模式分布/失效模式类
  • 实现的诊断机制
  • 所实现的诊断机制的诊断覆盖

相关背景是为确定 SFF 和 DC 而执行的 FMEDA。

您的支持让我进入了论坛。

此致、

Lucas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lucas:

    基于 ARMRegistered的安全关键型微控制器 (SPNU625) 的 RM44x 安全分析报告

    这些文档是安全软件的一部分、需要签订有效的 NDA 才能共享这些文档。

    “NBB Controls Components GmbH“是否与 TI 签订了有效的 NDA?

    --
    此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jagadish、

    我目前不了解任何 NDA。
    接下来我们要做什么? 我们如何商定 NDA、以获取我们的 FMEDA 所需的文档?

    此致、

    Lucas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jagadish、

    是否有任何更新?
    我们仍在等待您的答复。

    非常感谢和亲切的问候、
    Lucas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lucas:

    对不起耽误,我休息了几天,没有机会解决这个问题。

    您是否与当地销售团队联系以获取 NDA?

    如果没有、则接受我朋友的申请、以便我可以申请 NDA 的所有必要详细信息。

    --
    此致、
    Jagadish。