This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:有关 SPI 模式下 SPI 引脚的问题

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1550169/tms570lc4357-questions-about-spi-pins-in-spi-mode

器件型号:TMS570LC4357


工具/软件:

尊敬的专家:

我对 SPI 模式下的 SPI 引脚有一些疑问。

  1. SPIPC6 寄存器的说明提到开漏功能仅在 I/O 模式下可用。 这是否意味着在 SPI 模式下、引脚始终配置为推挽?

  2. 根据 SPIPC7 的说明、可以在 SPI 模式下为输入启用拉电阻控制。 当为芯片选择和时钟启用此功能时、引脚的状态是什么?

谢谢、此致、
最大值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Max、

    SPIPC6 寄存器的说明提到了开漏功能仅在 I/O 模式下可用。 这是否意味着在 SPI 模式下、引脚始终配置为推挽式?

    是的、正确。

    根据 SPIPC7 的说明、可以对 SPI 模式下的输入启用拉取控制。 为芯片选择和时钟启用此功能时、引脚的状态是什么?

    您是说输出引脚正确、

    通常、它们在立即进行 SPI 初始化后具有一种状态。 例如、时钟默认位将由相位类型决定。 同样、CS 将基于有效类型、例如、如果它为低电平有效、则默认值将变为逻辑高电平、仅当我们发送数据时、默认值才会变为低电平。

    --
    此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jagadish:

    因此、在 SPIPC7 中为输出引脚(例如时钟或 CS)设置了什么无关紧要?

    谢谢、此致、
    最大值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Max、

    我对延迟的回复表示歉意! 由于个人工作、我休息了几天、没有时间研究这个问题。

    因此 SPIPC7 中为输出引脚(例如时钟或 CS)设置了什么无关紧要?

    您回答正确!

    您还可以参考以下主题、这里我测试了拉动状态。 这在这种情况下也可能很有用。

    (+) TMS570LS1224:在 GIO 中启用输入的上拉和下拉,开漏和推挽 — 基于 Arm 的微控制器论坛 — 基于 Arm 的微控制器 — TI E2E 支持论坛

    --
    此致、
    Jagadish。