This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2634-Q1:是否可以在 3 个不同的内核中通过以太网实现 IPC?

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1557151/am2634-q1-is-it-possible-to-implement-ipc-with-ethernet-in-3-different-core

器件型号:AM2634-Q1


工具/软件:

尊敬的团队:

我们需要使用以太网 UDP 处理处理器间通信 (IPC)(即内核到内核)。

辐射要求、

1.在 core r5fss0-0 ->我需要处理数据、这意味着这将充当主内核、在这里、我实现了基础外设和  

2.在内核  r5fss0-1 -> 我将使用 UDP 服务器和客户端以及实施 Ethernet-1 (Mac 端口–1)

3.在内核 r5fss1-0 -> 我将使用 UDP 服务器和客户端实施 Ethernet-2 (Mac 端口 — 2)  

那么、这是否可以实现?

请参阅下图、

注意:

在实施时、我们面临如下图所示的问题、

期待尽快得到您的好评。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否、这是不可能的、因为 CPSW 是单个外设、不能通过两个内核共享。 您可以使用来自 CPSW 的一个 MAC 端口和来自 ICSS 的另一个 Mac 端口。