This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2612:SysConfig(云版本)无法打开 AM2612 10.2 SysConfig

Guru**** 2668255 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, AM2612

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1557026/am2612-sysconfig-cloud-version-cannot-open-the-am2612-10-2-sysconfig

器件型号:AM2612
主题中讨论的其他器件:SysConfig

工具/软件:

香榭丽舍大街

#1。 Cust 和 Me 都使用 TI 云版本 SysConfig。

#2. 我们确认了 SDK 10.02 SDK、云 SysConfig 无法打开 AM2612 SDK 的 SysConfig。

例如:打开此配置时、将显示以下错误。

endat_diagnostic_single_channel_am261x-lp_r5fss0-0_freertos_ti-arm-clang。

PLZ FIX、谢谢。

BR Rio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Rio、

    请在 PC 上离线安装 SDK 和 syscfg 工具以访问它。 出现此错误的原因是、云 syscfg 没有为 Motor Contriol SDK 提供路径的选项、它无法找到它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以从以下位置下载 SDK:

    www.ti.com/.../10.02.00.07

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anand:

    您可以要求 SysConfig 团队解决这个问题吗?

    原因:  

    Cust EE 安装 CCS 感觉不好。

    他们目前没有 SW RD 连接。

    谢谢。

    BR Rio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、云版本有问题。

    本地版本 SysConfig 没有此问题、我将关闭此窗口。

    谢谢。