This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM263P2:AM263P2 — 旋转变压器接口和 PMIC 以及 DAL B 支持

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: AM263P2, TMDSCNCD263P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1554885/am263p2-am263p2--resolver-interface-and-pmic-and-dal-b-support

器件型号:AM263P2


工具/软件:

您好的团队、

  是否有任何参考设计可用于将旋转变压器输入信号调节至 3、3V 以向 AM263P2 处理器提供此信号?以及 AM263P2 是否符合 DAL-B 标准?您可以为 AM263P 系列推荐 PMIC 吗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jayakeerthana:

    是否有任何参考设计可用于将旋转变压器输入信号缩放到 3、3V、从而将其提供给 AM263P2 处理器?

    如  AM263P4-Q1:基于 ARM 的微控制器论坛中所述 

    请参阅参考设计以了解简单的实现方式。 此外、任何其他模拟前端 IC 均可用于将正弦和余弦信号降至 RDC 所需的 3.3V 电平。

    以及 AM263P2 是否符合 DAL-B 标准?

    如 AM263P 数据表中所述、AM263P MCU

     TÜV SÜD 安全合规型 — AM263Px 功能安全证书

    • 高达 SIL 3 等级、根据 IEC 61508/EN IEC 61508 进行硬件完整性和系统功能测试
    • 根据 ISO 26262、针对硬件完整性和系统功能高达 ASIL D 级。

    我很抱歉、但我不知道 DAL-B 的合规性。

    您能为 AM263P 系列推荐 PMIC 吗

    对于 PMIC 基准、我们建议使用 TPS653860-Q1。   有关实现的详细信息、请参阅 TMDSCNCD263P。

    谢谢、
    Tejas Kulakarni

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jayakeerthana:

    请参阅上面我更新后的答案。 让我与我的同事核实一下 DAL-B 的合规性、并在几天后再次与您联系。

    谢谢、
    Tejas Kulakarni

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tejas:
      感谢您的更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jayakeerthana:  

    虽然 AM263Px 的开发符合 ISO 26262/IEC 61508(这两个标准都与 DO-254 流程合规性非常相似)、但我们尚未针对 AM263Px 进行单独的 DAL-B 认证以符合 DO-254 标准。

    不过、您仍可以根据定量安全分析报告分析 AM263Px 器件的残余时基故障详细信息、以进行任何 评估。

    此致、
    Nilkanth Pathak