This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSEMU110-U:调试探针/CS_DAP_0

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, MSPM0L1105

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1553325/tmdsemu110-u-debug-probe-cs_dap_0

器件型号:TMDSEMU110-U
Thread 中讨论的其他器件:UNIFLASHMSPM0L1105

工具/软件:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ashish、

    你能详细说明这个问题吗?

    1.您使用的是哪种设备?

    2. uniflash 的版本是什么?

    3.您的系统中安装了哪个版本的 CCS?

    4.您使用的是 TI EVM 还是定制电路板?

    此致、

    Aswin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件编程器工具 —  XDS110 调试探针

    MCU - MSPM0L1105TRGER

    Uniflash 版本 9.2.0.5300

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何 将 XDS110 调试探针与 MSPM0L1105 连接?