This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM263P4:AM263Px MCU + SDK10.02.00 中 GPIO_led_blink 工程中的后处理错误

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDSCNCD263P, AM263P4

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1556791/am263p4-post-processing-error-in-gpio_led_blink-project-in-am263px-mcu-sdk10-02-00

器件型号:AM263P4
Thread 中讨论的其他器件:TMDSCNCD263P

工具/软件:

编译 gpio_led_blink 工程时、我在后处理时遇到以下错误。  Out 文件可以正常构建、我可以通过调试器下载到目标板 (TMDSCNCD263P) 上并运行、而不会出现任何问题。

谢谢

以下是后处理的控制台输出:

构建目标:“gpio_led_blink.out"</s>“
调用:ARM 链接器
“c:/Users/214008820/ti/ccs/tools/compiler/ti-cgt-armllvm_4.0.1.LTS/bin/tiarmclang.exe /Users/214008820/ti/mcu_plus_sdk_am263px_10_02_00_15/source/kernel/nortos/lib /Users/214008820/ti/mcu_plus_sdk_am263px_10_02_00_15/source/board/lib /syscfg/ti_drivers_config.o -MCPU=cortex-R5 -mfloat-abi=hard -mfpu=vfpv3-D16 -mlittle-endian -dsOC_AM263PX -D_debug_=1 -g -wall -wno-gnue-size-type-not-at /Users/214008820/ti/mcu_plus_sdk_am263px_10_02_00_15/source/drivers/lib /Users/214008820/ti/ccs/tools/compiler/ti-cgt-armllvm_4.0.1.LTS/lib /syscfg/ti_dpl_config.o /syscfg/ti_drivers_open_close.o /syscfg/ti_pinmux_config.o /syscfg/ti_power_clock_config.o /syscfg/ti_board_config.o /syscfg/ti_board_open_close.o /syscfg/ti_enet_config.o /syscfg/ti_enet_open_close.o /syscfg/ti_enet_soc.o /syscfg/ti_enet_lwipif.o /syscfg/ti_sdl_config.o -lnortos.am263px.r5f.ti-arm-clang.debug.lib -ldrivers.am263px.r5f.ti-arm-clang.debug.lib -lboard.am263px.r5f.ti-arm-clang.debug.lib
完成构建目标:“gpio_led_blink.out"</s>“

C:/Users/214008820/ti/ccs/utils/bin/gmake -C:\Users\214008820\Documents\AM263P4_Projects\GPIO_led_blink -f makefile_ccs_bootimage_gen OUTNAME=GPIO_led_blink profile=Debug MCU_PLUS_SDK_PATH=C:/Users/214008820/ti/mcu_plus_sdk_am263px_10_02_00_15 CCS_TOOL_ROOT=C:/Users/214008820/ti/ccs/tools/compiler/ti-cgt-armllvm_4.0.1.LTS CCS_INSTALL_DIR=C:\Users\ccs\008820cs_devel=am26px=table\ccs
启动映像:am263px:r5fss0-0:nortos:ti-arm-clang C:/Users/214008820/Documents/AM263P4_Projects3/gpio_led_blink/Debug/gpio_led_blink.appimage……
C:\Users\214008820\ti\ccs/tools/node/node C:/Users/214008820/ti/mcu_plus_sdk_am263px_10_02_00_15/tools/boot/out2rprc/elf2rprc.js Debug/gpio_led_blink.out >> Debug/temp_stdout_Debug.txt
C:\Users\214008820\ti\ccs/utils/cygwin/cp gpio_led_blink.rprc C:/Users/214008820/Documents/AM263P4_Projects3/gpio_led_blink/Debug/gpio_led_blink.rprc
C:\Users\214008820\ti\ccs/utils/cygwin/cp C:/Users/214008820/Documents/AM263P4_Projects3/gpio_led_blink/Debug/gpio_led_blink.rprc C:/Users/214008820/Documents/AM263P4_Projects3/gpio_led_blink/Debug/gpio_led_blink.rprc_tmp
C:\Users\214008820\ti\ccs/utils/cygwin/rm -f C:/Users/214008820/Documents/AM263P4_Projects3/gpio_led_blink/Debug/gpio_led_blink.rprc
C:/Users/214008820/ti/mcu_plus_sdk_am263px_10_02_00_15/tools/boot/xipGen/xipGen.exe -i C:/Users/214008820/Documents/AM263P4_Projects3/gpio_led_blink/Debug/gpio_led_blink.rprc_tmp -o C:/Users/214008820/Documents/AM263P4_Projects3/gpio_led_blink/Debug/gpio_led_blink.rprc -x C:/Users/214008820/Documents/AM263P4_Projects3/gpio_led_blink/Debug/gpio_led_blink.rprc_xip --flash-start-addr 0x60000000 -v > Debug/temp_stdout_Debug.txt
C:\Users\214008820\ti\ccs/tools/node/node C:/Users/214008820/ti/mcu_plus_sdk_am263px_10_02_00_15/tools/boot/multicoreImageGen/multicoreImageGen.js --DevID 55 -- out C:/Users/214008820/Documents/AM263P4_Projects3/gpio_led_blink/Debug/gpio_led_blink.appimage C:/Users/214008820/Documents/AM263P4_Projects3/gpio_led_blink/Debug/gpio_led_blink.rprc@0 >> Debug/temp_stdout_Debug.txt
C:\Users\214008820\ti\ccs/tools/node/node C:/Users/214008820/ti/mcu_plus_sdk_am263px_10_02_00_15/tools/boot/multicoreImageGen/multicoreImageGen.js --DevID 55 -- out C:/Users/214008820/Documents/AM263P4_Projects3/gpio_led_blink/Debug/gpio_led_blink.appimage_xip C:/Users/214008820/Documents/AM263P4_Projects3/gpio_led_blink/Debug/gpio_led_blink.rprc_xip@0 >> Debug/temp_stdout_Debug.txt
C:\Users\214008820\ti\ccs/utils/cygwin/rm -f C:/Users/214008820/Documents/AM263P4_Projects3/gpio_led_blink/Debug/gpio_led_blink.rprc_tmp
启动多核 ELF 映像:am263px:r5fss0-0:nortos:ti-arm-clang C:/Users/214008820/Documents/AM263P4_Projects3/gpio_led_blink/Debug/gpio_led_blink.mcelf……
python C:/Users/214008820/ti/mcu_plus_sdk_am263px_10_02_00_15/tools/boot/multicore-elf/genimage.py --core-img=0:Debug/gpio_led_blink.out --output=C:/Users/214008820/Documents/AM263P4_Projects3/gpio_led_blink/Debug/gpio_led_blink.mcelf --merge-segment=true --rance-limit=0 --ignore-context=false --xi=0x60000000:0x68000000 --xlat=none --max-segment-size=8192
Makefile ccs_bootimage_gen:87:目标“全部“的配方失败
回溯(最近一次呼叫):
中的文件“C:\Users\214008820\ti\mcu_plus_sdk_am263px_10_02_00_15\tools\boot\multiple-elf\genimage.py“第 40 行
从 modules.otfecc_structs 导入*
中的文件“C:\Users\214008820\ti\mcu_plus_sdk_am263px_10_02_00_15\tools\boot\multiple-elf\modules\otfecc_structs.py“、第 35 行
从构造导入结构、int16ul、int16ub、\
int32ul、int32ub、int64ul、int64ub、字节、 IfThenElse、If
ModuleNotFoundError:没有名为“struct"的“的模块
gmake[3]:***【全部】错误 1
gmake[2]:[post-build]错误 2(已忽略)
Makefile:168:目标“编译后“的配方失败