This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0C1106:如何在 ADC 引脚中配置 DAC 采样功能

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0C1105

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1557725/mspm0c1106-how-to-configure-the-dac-sampling-function-in-adc-pins

器件型号:MSPM0C1106
主题:MSPM0C1105 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好、专家

客户希望将 PA15 用作 DAC 输出、同时需要一个 ADC 通道来对 DAC 输出进行采样以确保输出正确、是否有任何方法可以通过 MCU 配置实现此功能?

谢谢

Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joe、
    COMP 模块的 DAC 输出不能在内部连接到 ADC 通道。 ADC0 通道映射 应提供可以在内部连接 MSPM0C1105/6 中 ADC 的外设。  我建议将 DAC 输出从外部连接到客户想要用于监控的任何 ADC 通道。

    此致、

    Diego Abad