This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM263P4-Q1:SBL 更改为 Bootloader_rprcImageLoad()

Guru**** 2931900 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1555393/am263p4-q1-sbl-changes-to-bootloader_rprcimageload

器件型号:AM263P4-Q1


工具/软件:

尊敬的团队:

我的客户正在其定制电路板上进行开发、并使用 SDK 10.1.0.31 中包含的 OSPI SBL。

C:\ti\mcu_plus_sdk_am263px_10_01_00_31\examples\drivers\boot\sbl_ospi\am263px-cc\r5fss0-0_nortos

他们遇到了一个问题、即他们的自定义应用程序将在应用程序初始化期间(不在 SBL 中)停止。

他们在 SBL 中进行了以下更改、从而解决了应用程序停止的问题。

main()
 bootloader_rprcImageLoad()
  imgReadFxn()(指向 Flash_imgRead () 的函数指针)
   CacheP_WB()<-没有对输入地址和大小进行处理 (floor、ceil) 以匹配缓存行。

在最后一个 Bootloader_runSelfCpu () 之前的 SBL 结束时、他们调用 CacheP_wbAll (CacheP_type_all)、后者解决了他们遇到的任何问题。

以上更改是否正常?

此致、
Mari Tunnoda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的团队:

    对此有任何更新?

    如果有任何令人困惑的地方、请告诉我。

    此致、

    Mari Tunnoda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的团队:

    这是几天以来,我张贴了这个(不包括周末). 如果您能向我提供有关您是否能够检查的最新信息、我将不胜感激。

    此致、

    Mari Tunnoda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mari:

    抱歉、这个 e2e 最近分配给了我。

    根据我的初步评估、更改是可以的、不应该有问题。

    但缺少很多细节

    1.上下文是指 SBL 或应用程序还是三级引导加载程序

    2、相同内存的 MPU 配置是什么?

    3.另外,如果这是应用程序代码,则客户应了解缓存上下文。