Thread 中讨论的其他器件:UNIFLASH
工具/软件:
您好、
我 能够从 OSPI 闪存 (AM263Px — 控制卡)运行该应用程序、并且在调试 XIP 应用时发现了一些限制。
您能为下面的建议一个变通办法吗?
- 是否有办法在从 OSPI 闪存执行应用时执行逐步引入、逐步淘汰和逐步淘汰操作? 如果我执行任何操作、程序会崩溃、恢复电路板的唯一方法是重新刷写软件。
- 是否有方法在调试 XIP 应用时执行 CPU 重置或系统重置? 如果我执行任何一个操作、程序会进入异常状态(假设在 CPU 复位或系统复位后 OSPI 未初始化)、恢复电路板的唯一方法是重新刷写软件。
- 如何在 CCS 中设置硬件断点、因为软件断点不适用于 XIP 应用。
据我所知、如果我在 RAM 中执行特定函数或整个应用程序、则可以执行所有的调试操作。 但我更感兴趣的是、应用程序太大、并且 RAM 中没有足够的资源、因此我无法在 RAM 中执行整个应用/特定函数来进行调试。
一个一般问题 — 我想链接以了解在 OSPI 闪存中执行生产软件是否有任何限制?
此致、
Mahendran L