This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:TMS570LC4357 已锁定 — Uniflash /CCS 无法连接(错误–241)

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1551627/tms570lc4357-tms570lc4357-locked---uniflash-ccs-fails-to-connect-error--241

器件型号:TMS570LC4357
Thread 中讨论的其他器件: UNIFLASH

工具/软件:

器件和工具:

  • 器件:TMS570LC4357

  • 调试探针:XDS100

  • 软件:Code Composer Studio (CCS)、Uniflash

问题描述:

我的定制 TMS570LC4357 板最初没有问题。 我能够成功刷写和运行程序。

但是、在一次特定运行后、程序会停止执行。 重启不起作用。 我怀疑该问题可能与不稳定的复位信号有关、但这只是猜测。

现在、我无法同时使用 CCS 和 Uniflash 连接到 TMS570LC4357 市场化板。 连接尝试始终失败并返回以下错误:

DAP:连接到目标时出错:(错误–241 @ 0x0)无法访问路由器子路径。 可能发生了安全错误。 确保您的设备已解锁。 (仿真包 20.0.0.3178)

我已经尝试按照解锁 TI 器件的标准程序来解决此问题、但没有成功。

  1. 使用 Code Composer Studio (CCS):我已查看Debug Configurations设置、但找不到用于“解锁器件“或“清除安全“的清除选项。 标准调试连接尝试失败、并显示上述错误消息。

  2. 使用 Uniflash:我已安装 Uniflash 并选择了器件 (TMS570LC4357) 和调试探针 (XDS100)。 我尝试编程、但软件无法与器件建立连接、错误是相同的。 我没有在图形界面中找到任何特定的“解锁“按钮或菜单选项。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、底特律、

    对延迟的回复表示歉意!

    那么、问题仅针对该特定电路板、对吧?

    您能检查一下电源吗  

    CORE_VCC、 IO_VCC 和 VCCP

    IO_VCC 和 VCCP 应为 3.3V 、 CORE_VCC 应为 1.2V。

    我在过去的主题中也看到了同样的问题、 那就是 将 VCCP 连接到 1.2V 导致了这个问题。

    (+) TMS570 LS1227 JTAG 通信问题(错误–241 @ 0x0)-基于 Arm 的微控制器论坛 — 基于 Arm 的微控制器 — TI E2E 支持论坛

    --

    谢谢、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的答复。

    我们共有 20 个定制板、其中两个出现了此问题。 在发生此问题之前、通过我们的应用程序进行编程后、两个受影响的电路板均可正常工作。

    我还想补充一点、电路板的复位信号连接到 SYS 的 nPOR 和 nRST 信号。

    我们将检查电源电压 (CORE_VCCIO_VCC VCCP) 并查看您分享的论坛主题。

    谢谢、

    底特律