This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSEMU110-U:客户报告尝试使用仿真器对器件闪存进行编程的问题

Guru**** 2932550 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSEMU110-U

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1535025/tmdsemu110-u-customer-report-issue-trying-to-use-emulator-to-program-the-device-flash

器件型号:TMDSEMU110-U


工具/软件:

您好专家

客户在其新设计中使用 F28P55、他们使用我们的  TMDSEMU110-U 作为仿真器来对器件闪存进行编程、但有时会看到报告的问题、您能帮助您检查具体情况、客户会看到此问题以及如何解决?

客户报告了另一个问题、只有重新启动计算机才能解决该问题:

谢谢

Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    、但有时会看到报告的问题

    听起来这是一个零星的问题、只是偶尔发生的?

    至于第一个问题(–1156)、这意味着 器件处于低功耗运行模式。 根据条件的严重程度、JTAG 调试器可能能够也可能无法将其退出此模式。 按下“Yes"时“时会发生什么情况?

    至于第二个问题、 如果调试器未检测到电源、通常会发生以下错误。 如果需要重新启动 PC 以解决问题、则表明这不是具体的硬件问题。 这也是偶尔出现的问题吗?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ki

    按下“Yes"会“会发生什么情况?

    点击 Yes 后、GUI 将停留很长时间(半小时)。

    关于第二个问题

    这是一个 偶然的问题、但在客户端的不同 PC 上会发生很多次。

    谢谢

    Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些类型的偶发问题很难调试。 这意味着没有任何固有的错误、但这是一些稳定性问题。 CCS IDE 是否出现过这些问题? 第一个问题发生的频率如何?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ki

    我之前让他们发运了一些仿真器、我看到 5V 输入电容器短路、5V 至 3.3V 直流/直流转换器损坏。 因此、我怀疑 USB 电源可能在客户计算机中不稳定、建议使用 ISO-USB 等隔离式电源为仿真器供电、但他们没有接受我的建议。 现在似乎会发生相同的问题。 我将把他们推到调试 PC 硬件、而不是我们的仿真器。

    我将关闭此主题。 感谢您的支持。

    此致

    Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、感谢您的更新!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ki

    我今天在客户中进行调试、测量 XDS110 输入引脚的电压时、发现引脚 5 为 3.3V

    但是、当我将测试连接功能与 CCS 一起使用时、CCS 仍会报告以下问题:

    我没有 TMDSEMU110-U 原理图、因此无法测量 TM4C MCU 引脚来查看 MCU 输入是否正确。

    但我检查了 F28P55 电源是 LM63635、原理图看起来不错。

    您能否分享与 XDS110 引脚 5 相关的原理图、以便我可以进一步编写错误?

    谢谢

    Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件型号:TMDSEMU110-U

    工具/软件:

    您好专家  

    这是此 E2E 主题的继续问题: 链接、  

    我在客户中调试了仿真器、 发现在测量 XDS110 输入引脚的电压时、引脚 5 为 3.3V

    但是、当我将测试连接功能与 CCS 一起使用时、CCS 仍会报告以下问题:

    我没有 TMDSEMU110-U 原理图、因此 无法测量 TM4C MCU 引脚来查看 MCU 输入是否正确。

    但我检查了 F28P55 电源是 LM63635、原理图看起来不错。

    您能否分享与 XDS110 引脚 5 相关的原理图、以便我可以进一步编写错误?

    谢谢

    Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    请允许我再有一天检索所请求的原理图。  

    此问题是否仅局限于一个调试器、还是在多个探头上发生了此问题?

    此致、

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt

    感谢您的支持、多个调试探针中都发生了此问题、包括 MSPM0 的板载 XDS110、F28P55 的板载 XDS110(共 8 个)、但首次出现在  TMDSEMU110-U 中、因为客户 目前只有一个 TMDSEMU110-U。

    此致

    Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我将离线分享原理图。  

    [报价 userid=“521036" url="“ url="~“~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1535025/tmdsemu110-u-customer-report-issue-trying-to-use-emulator-to-program-the-device-flash/5914358 ]我让他们发送回一些仿真器、我看到 5V 输入电容器短路、5V 至 3.3V 直流/直流转换器损坏。 因此、我怀疑 USB 电源可能在客户计算机中不稳定、因此建议使用 ISO-USB 等隔离式电源为仿真器供电、但他们没有接受我的建议。[/报价]

    客户是否尝试过此操作? 由于 该问题已 在不同的探测中重复出现、因此评估此选项可能是值得的。

    此致、

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt  

    我们执行了这些操作、但他们没有向我反馈 PC USB 端口是否有任何问题、但现在的 TMDSEMU110-U 问题是仿真器无法检测到 Pin5 3.3V 信号、这是 PCBA 电源、因此这不是 PC USB 连接问题。

    我将原理图分享给客户硬件 RD、以便了解此探针上发生了什么问题。

    谢谢

    Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joe、

    有趣的是、请随时更新该主题中的任何进展。 您能否与我共享客户的目标配置文件 ccxml?  

    此致、

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joe、

    您是否还可以询问客户何时购买 XDS110 和序列号?

    此致、

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt

    今天将会这样。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joe、

    感谢您检查我、我们正在调查这是否是一个普遍的问题。

    此致、

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt

    序列号 8252002054、但是 RD 无法获得准确的购买时间、应该在 6 月/7 月。

    谢谢

    Joe  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joe、

    感谢您提供的更多详细信息、这大有帮助。

    您还可以与我共享客户的 ccxml 文件吗?

    此致、

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt

    请参阅随附的 ccxml 文件:e2e.ti.com/.../TMS320F28P559SJ9_2D00_Q1.ccxml

    谢谢

    Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joe、

    谢谢、我将 对此进行研究 并在本地设置中进行测试。

    此致、

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt  

    你有这方面的计划吗? 我何时可以期待下一次讨论。

    谢谢

    Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我能够顺利使用客户的目标配置。  我的同事本周太糟糕了、他们回来后将进一步讨论该问题。

    此致、

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    要更新此主题:发现 PC 未提供稳定的接地、从而损坏 XDS110。 正在进行内部调试以修复调试器。  

    我现在将关闭该线程。

    此致、

    马特