This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSEMU110-U:调试器赢得'即使没有 LED 闪烁、也要上电

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDSEMU110-U

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1546617/tmdsemu110-u-debugger-won-t-be-powered-up-even-with-no-led-flashing

器件型号:TMDSEMU110-U


工具/软件:

尊敬的:

客户 从 Mouser 购买了 TMDSEMU110-U、发现 即使没有 LED 闪烁、调试器也不会通电、并且 从 Windows 器件管理器中不会出现新器件。

请帮助审核并告知是否存在这种考虑周到的缺陷。

如果您需要其他信息、请告诉我、我们将一如既往地提前感谢您的及时回复、并期待您的回复。

最热情的问候

 

高级技术支持代表 Suphachai Baongu
Mouser Electronics、Inc.
www.mouser.com
适用于您最新设计的最新产品Registered

参考号:SO#404871

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    只是为了确认、绿色和红色 LED 未亮起(亮起)? 他们是否尝试过不同的 USB 端口或计算机?

    此致、

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matt:
    每个客户“

    我尝试了不同的电缆、不同的笔记本电脑和不同的端口。

    我得到了 相同的结果。 “

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Suphachai:

    请告知客户此页面: https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/xdsdebugprobes/emu_xds110.html#troubleshooting

    本节可用于检查器件驱动程序实例化或检查引导加载程序状态等  

    如果主机在执行本节中的步骤后根本无法确认调试探针、则几乎可以确定它存在缺陷(尤其是在 LED 未亮起的情况下)。   

    此致、

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    由于该线程已处于非活动状态将近一个月、因此我将假定问题已解决并关闭该线程。  

    此致、

    马特