This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3507:对于 LFU 示例、如何扩展引导加载程序大小

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1547951/mspm0g3507-for-lfu-example-how-to-extend-bootloader-size

器件型号:MSPM0G3507


工具/软件:

您好的团队、

LFU 示例代码分别为引导加载程序、App1 和 App2。 请说明如何将引导加载程序大小从当前的 16kB 扩展到 32kB? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jerry、

    这应该可以通过链接器文件实现、即增加大小/地址范围。 您可以在此处找到更多信息: 链接

    此致、

    Diego Abad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego:

    感谢您的建议。 客户已检查链接上的文档。 客户已使用此方法构建工程。

    但是、他们遇到了一个问题。 当它们运行代码时、它会跳转到默认处理程序。

    此问题仅在引导加载程序大小超过 16KB 时发生。如果引导加载程序将实际代码大小保持在 16KB 以下并采用 32KB 设置、则可以正常工作。

    您能建议如何解决此问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jerry、
    很抱歉晚回复。 我正在与我的团队协商如何解决此问题。

    此致、

    Diego Abad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    除了修改 cmd 文件之外、客户还需要修改 device.h 中的一些全局定义、如下所示