This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1306:在闪存代码(例如器件进入低功耗模式)时遇到错误

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: LP-MSPM0G3507

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1553331/mspm0l1306-i-am-getting-error-while-flashing-code-like-device-gone-into-low-power-mode

器件型号:MSPM0L1306
Thread 中讨论的其他器件:LP-MSPM0G3507

工具/软件:

您好:

我使用 MSPM01306 定制板。 并使用 LP-MSPM0G3507 2 线对其进行刷写。 它正在刷新并正常工作、但现在出现类似的错误

连接到目标时出错:

DAP 连接错误。 这可能是由于器件进入低功耗模式。
尝试强制外部复位。如果错误仍然存在、请尝试强制 BSL、批量擦除或恢复出厂设置。 有关更多信息、请查看器件常见问题解答。

我的连接是从  LP-MSPM0G3507 连接到定制电路板 MSPM01306、如下所示:

SWDIO -> SWDIO

SWCLK --> SWCLK

NRST --> NRST

3V3 --> 3V3

GND -> GND

请告诉我如何解决这个问题

此致、

镍锡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nitin、

    您能否监测 SW 线路并查看是否传输了任何信号? 连接可能有问题。

    此致、

    Diego Abad