This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1106:SEGGER JLink 在 UniFlash 下不工作。

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1555913/mspm0l1106-segger-jlink-does-not-work-in-uniflash

器件型号:MSPM0L1106
主题中讨论的其他器件:UNIFLASHSEGGER

工具/软件:

尊敬的团队:

我的 UniFlash 版本为 9.0.0.5086。 我发现、当我通过 Segger JLink 连接 DUT 以对固件进行编程时、会出现以下错误。

该连接是通过 Code Composer Studio 进行验证的、它可用于调试而不会出现问题。

请帮助建议如何解决此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan、

    您是否尝试过最新版本 9.2.0? 它包含更新的 J-Link 支持包 v8.34.0

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dennis:

    感谢您的支持。 我测试了 UniFlash v9.2.0。 它与 J-Link 一起使用。 谢谢你。

    但是、如果在 BCR 配置中使用密码启用了调试锁定、如何在 UniFlash 中输入密码?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan、

    这个 问题似乎已经在您与 Owen 合作发表的另一篇 E2E 帖子中得到了解答。

    如果情况并非如此、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dennis:

    是的、Owen 正在帮助我解决相同的密码问题、但他在 CCS 工作。

    在 UniFlash 上、我单独创建了此票证。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan、

    我跟踪了一个 J-Link、因此我可以试用一下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan、

    与我们的工具团队一起处理这个问题。  看起来这是一个错误,所以我已经提交了一个错误报告. 不确定在实施修复之前需要多长时间、但我会让您知道。