This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G1519:LaunchPad 上的 NRST 连接

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1557901/mspm0g1519-nrst-connection-on-launchpad

器件型号:MSPM0G1519


工具/软件:

香榭丽舍大街

我认为从 CCS Run 菜单发出“System Reset“应该会触发 MCU NRST 引脚上的复位脉冲。 我使用 LED 闪烁示例对其进行了测试、方法是将延迟减少到 16 个内核周期、使其看起来一直亮起、然后在 MCU 进行复位时发出系统复位、期望缩短 LED 关闭间隔。 没有发生这种情况。 LaunchPad 处于出厂状态、已在 xds110 和 MCU 之间安装 NRST 跳线。 希望您能说明这是否会起作用

谢谢

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    系统复位不会触发 NRST 引脚上的复位脉冲。 它通过 SWD 端口发送系统复位建议。  

    此致、

    现金好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否说明一下系统复位命令的具体作用? 如果它没有接触 NRST 引脚、它会执行哪种复位?

    谢谢

    m

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    系统复位在 TRM 第 2.4.1.1.4 章“系统复位 (SYSRST) 复位级别“中进行了说明。 不需要 NRST 引脚。  

    https://www.ti.com/lit/ug/slau846c/slau846c.pdf

    此致、

    现金好