This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CODECOMPOSER:build-variable 'COM_TI_MSPM0_SDK_INSTALL_DIR'无法解析。 此工程可能无法按预期构建。

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0L2228

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1558078/codecomposer-build-variable-com_ti_mspm0_sdk_install_dir-cannot-be-resolved-this-project-may-not-build-as-expected

部件号:CODECOMPOSER
主题:MSPM0L2228 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好、  

我正在尝试为 MSPM0L2228 构建固件。 但 CCS 发现了以下问题。

您能告诉我如何修复它吗???

问题:无法解决编译变量“COM_TI_MSPM0_SDK_INSTALL_DIR"。“。 此项目可能无法按预期构建。“

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    需要检查两点:

    1) CCS 已发现您计算机上安装的 MSPM0 SDK: https://www.ti.com/video/6369988068112

    2) 已正确添加 MSPM0 SDK 作为工程的依赖项: https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/users_guide_ccs/ccs_project-management.html#general-properties

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ki、  

    问题已解决!!! 非常感谢。


    1) 正常。 组件

    2) NG. => 按照以下说明添加了 MSPM0 SDK 的工程依赖项。 =>确定!!!

    6.1.3.4.工程依赖项

    可以构建工程、使得主工程依赖于其他工程。 一个常见的用例是主工程链接到库中、并且库的工程被设置为引用工程。 在该设置中、编译主工程时、将首先编译引用工程、然后是主工程。

    可以从现有工程的工程属性设置工程依赖项。 为了创建依赖项、所有引用的工程必须与主工程位于同一工作区中。

    若要创建工程依赖项、请执行以下操作:

    1. 指定  工具  右键点击工程、然后选择  工程属性
    2. 选择  General→Dependencies  在左侧窗格中、注意  工程依赖项  部分。
    3. 单击  +  按钮、选择要添加到依赖项列表的工程、然后点击  好的