This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G1507:其 PWM 是否支持优于 2ns 的高分辨率?

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1558156/mspm0g1507-does-its-pwm-support-high-resolution-better-than-2ns

部件号:MSPM0G1507


工具/软件:

尊敬的 champs:

我向我们的客户询问这个问题。

用户想知道 PWM 分辨率是否会优于 2ns (< 2ns)?

通常、80MHz 分辨率为 1/PWM = 12.5ns。

但是、使用某些内部硬件模块可以实现小于 2ns 的精度吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Wayne、我认为不可能将分辨率降低到那个水平。 由于 80MHz 是我们可用于 PWM 的最高 CLK 速度、因此无法进一步提高该分辨率。 为此、您需要一个外部高速 PWM 发生器、一个高频时钟分频器/倍频器、或者类似我们器件当前不支持的相移时钟之类的器件。

    希望这对您有所帮助!