This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-MSPM0G3519:关于 LP-MSPM0G3519 电路板上的恢复出厂设置问题

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1555095/lp-mspm0g3519-regarding-factory-reset-issue-on-lp-mspm0g3519-board

器件型号:LP-MSPM0G3519
Thread 中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具/软件:

您好团队:

在闪存擦除操作期间。 闪存操作在中间终止、部分执行

因此、CPU 复位无法正常工作。

我们尝试使用 uniflash 工具来恢复出厂自动擦除和批量擦除、但该工具无法成功擦除。

XDS 调试探针每次都失败。

此处也进行了批量擦除  

您能告诉我们如何取回电路板吗?

此致、

Pradeep R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Pradeep、您是否至少能够与该设备建立连接? 您使用的是 CCS 还是此处的 Uniflash?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Brian Dempsey ,

    我尝试了 uniflash 和 CCS、但仍会出现相同的问题。

    我尝试更新 XDS 固件、但无法正常工作

    XDS 调试探针无法建立通信、无法正确进行 DAP 复位。

    是否可以运行任何 XDS 引导加载程序来重置所有内容?

    此致、

    Pradeep R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 我认为我看到这个错误的唯一方法是对 MCU 造成双重硬故障。  双硬故障会将 MCU 置于锁定状态。  https://developer.arm.com/documentation/dui0662/b/The-Cortex-M0--Processor/Fault-handling/Lockup

    我还会确保您使用的是最新版本的 CCS、因为它 提供了对此错误的稍微更具描述性的版本、并明确地说“恢复出厂设置“