This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2612:PSRAM 位于 AM2612 EVM 上?

Guru**** 2930870 points

Other Parts Discussed in Thread: AM2612

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1561378/am2612-psram-is-on-the-am2612-evm

器件型号:AM2612


工具/软件:

香榭丽舍大街

此文档提到我们在 AM2612 EVM 上有 PSRAM?

这是真的吗?

我在 BOM/原理图上找不到 PS ram、请说明。

谢谢。

BR Rio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Rio、

    AM261x-LP 上的 PSRAM 来自 AP 存储器

    APS6408L- OBMX-BA

    APS6408L-3- OBMX-BA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是在 LP-Am261x 用户指南中捕获的持续时间:

    https://www.ti.com/lit/ug/sprujf1a/sprujf1a.pdf?ts = 1751475538278

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anand:

      抱歉、问题是:我们已检查 LP EVM 的原理图/BOM。  

      这 2 个端口上没有 PSRAM、因此、Cust 想知道为什么我们要为此放置 PSRAM。

    BR Rio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Rio、

    不确定您查看了哪个原理图文件、AM261x-LP (E2) 的第二个版本在第二个 OSPI 接口上具有 PSRAM。 原理图中提到了该特性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以在此处找到最新的原理图:

    www.ti.com/.../SPRCAL3

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ARH、我永远不知道这部分是 PSRAM。

    谢谢、Anand。

    我将关闭此内容。