This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2612:ePWM 外设

Guru**** 2930540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1549662/am2612-epwm-periperals

器件型号:AM2612


工具/软件:

团队、

您能否在 AM261x 器件上确认以下内容? 我们正在尝试运行 2 个 BLDC 电机、该电机需要 12 个 ePWM

  1. 可以提供 15 个专用(独立)PWM 输出(非多路复用)连接到 PRU 的 eGPIO 输出有什么作用? 它们是否可以配置为 ePWM?
  2. 可实现 14 个专用(独立)ADC 输入(非多路复用)
  3. 需要将 USB 接口用于以下目的:
    1. 固件加载
    2. 固件升级
    3. 调试
    4. 将数据从板载内存提取到外部笔式驱动器内存
  4. 是否可以使用单个 USB 接口来执行上述所有功能?
  5. MCU 是否作为可信平台模块 (TPM) 运行?

此致、

Madhurya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Madhurya:

    我们很高兴在这里为您提供帮助。

    1) AM261x 支持 10 个 ePWM 外设、每个外设支持 2 个通道 (A/B)、因此可以实现总共 20 个专用 PWM 通道。

    1A) PRU-ICSS 确实包含一个 PWM 外设、用于通过 eGPIO 接口创建额外的 PWM 信号。 eGPIO 连接到给定引脚可用的专用 PRU 多路复用器模式。 也可以通过 eGPIO 引脚的确定性切换来识别 PWM 信号。

    2) AM261x 支持 3 个 ADC 模块、每个模块多达 7 个输入通道、共 21 个输入通道。 这也可以通过使用外部模拟多路复用器和 ADC_EXTCH 多路复用器控制信号进行扩展。

    3) 此器件中的 USB 控制器模块为 DRD(双角色器件)、它们可以支持作为 USB 主机或 USB 设备运行、并可以支持列出的用途。 在这种情况下、“调试“是什么意思? 一个专用的 JTAG 接口通常用于启用 SoC 调试功能。

    4) 我将在这里请教我们的 USB 专家,提供有关在单个 USB 接口上执行所有上述功能的反馈,但我认为这应该是可能的

    5) 我不知道什么标准被视为可信平台模块。 该器件支持安全启动、如下页所述: AM261x MCU+ SDK:启用安全启动。器件遵循 TIFS MCU 标准。  TIFS 表示适用于 AM26xx SoC 的 Texas Instruments 基础安全。 它提供器件信任根和基础安全服务。 更多有关 AM26x 器件的安全目标的信息、请参阅下面的应用手册。

    https://www.ti.com/lit/po/sprt788/sprt788.pdf

    此致、

    Zackary Fleenor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉这里没有跟进、  

    是的、应该可以使用单个 USB 接口执行您所请求的所有操作。 我们的 SDK 和软件使用 TinyUSB 作为用户应用的接口。 它支持以下特性:

    • USB 设备
    • USB CDC 类
    • USB DFU 类

    如果您发现 TI 使用 TinyUSB 提供的 SDK 和软件不适用于您的预期用例、则 USB 器件驱动程序具有额外的功能。

    更多有关 USB 外设的信息、我先介绍 AM261x MCU+ SDK 的 USB 部分

    此致、

    Susan