This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0C1106:CCS Theia:导入 MSPM0 示例(已发现 SDK)时:“无法识别 Device-id‘M SPM0C1106“

Guru**** 2926660 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0C1106

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1560719/mspm0c1106-ccs-theia-device-id-mspm0c1106-is-not-recognized-when-importing-mspm0-examples-sdk-discovered

器件型号:MSPM0C1106


工具/软件:

您好的团队、

我想使用 MSPM0C1106 和 CCS Theia 进行开发。
我安装了 MSPM0 SDK 和 CCS Theia、且 CCS Theia 成功找到了 Products 下的 SDK。 不过、当我尝试导入示例工程时、收到以下错误消息:

无法识别器件 ID “MSPM0C1106"</s>“

  • 水平 MSPM0 SDK 2.05.01.00 (文件夹:) C:\ti\mspm0_sdk_2_05_01_00

  • 在 CCS Theia 中: File→Preferences→Open Code Composer Studio Settings→Products 、添加C:\ti到 Product discovery path、然后 Refresh
    →CCS Theia 展示 MSPM0 SDK 2.5.1.00 在“Discovered products“中。

在 CCS Theia 中、我是否需要为 MSPM0C1106 安装额外的器件支持包?

请告诉我是否有任何其他信息会有帮助;我可以提供 IDE 日志、屏幕截图(“产品“和“错误“对话框)以及我尝试的确切示例路径。

最后、如果在这个论坛上不适合回答 MSPM0 问题,我深表歉意 — 您能告诉我合适的论坛吗?

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hiroki、
    您能和我分享当前正在使用的 CCS 版本吗? 如果您使用旧的 CCS Theia、这可能会导致相关问题

    此致、

    Diego Abad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego:

    感谢您的快速答复。 我目前正在使用 CCS Theia 1.5.1.3(请参阅随附的屏幕截图)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hiroki、

    您似乎使用的 CCS Theia 版本已过时。 我建议更新到最新版本、看看它是否仍会给您带来相同的兼容性问题。

    此致、

    Diego Abad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好的团队、

    通过更新软件包之后 Help→Software Update 、我能够成功构建/刷写 MSPM0C1106 示例 — 谢谢。

    我有一个版本控制问题。 CCS Theia 下载页面列出了相关内容 V1.5.1. 最新版本、但我的 软件更新 窗口中显示了 IDE 核心功能 20.2.0.12 (请参阅屏幕截图)。

    您能阐明 CCS Theia 应用程序版本(例如 1.5.1.x)与之间的区别吗 IDE 核心功能 20.2.0.12 进入?

    此致、
    Hiroki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hiroki、
    是这样。 TI 去年 12 月左右决定使用 CCS Theia 名称、现在 TI 将基于 CCS Theia 的 IDE 简称为 CCS。  因此、您可以选择下载的 CCS Theia 是最新版本、CCS 在该版本中称为“CCS Theia “。 简而言之、它们是同一个 IDE、只是名称不同。  
    此致、
    Diego Abad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego:

    感谢您的澄清。 我现在明白了 CCS 中完成 “CCS Theia“ 是同一个 IDE、只更改了名称。 因此、通过更新我的 CCS Theia 我实际上是最新的 CCS 中完成 、对吧?

    此致、
    Hiroki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hiroki、
    您是对的。

    此致、

    Diego Abad