This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2612:在 SysConfig 中、无法配置 PSRAM 寄存器

Guru**** 2930410 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1562031/am2612-in-sysconfig-the-psram-registers-cannot-be-configured

器件型号:AM2612
主题:SysConfig 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好:

我想通过 SysConfig 配置 RAM 寄存器、但发现此选项不可用。 另外、当我点击“Add"时“时、会出现未知错误。




  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Robert:

    感谢您报告此问题。 我已经提交了一个 Jira 错误票证。