This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3107:无法使用 CCS IDE 上载代码和调试。

Guru**** 2928290 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G3507

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1560922/mspm0g3107-unable-to-upload-code-and-debug-using-ccs-ide

器件型号:MSPM0G3107
Thread 中讨论的其他器件:MSPM0G3507

工具/软件:

我目前正在使用最新版本的 Code Composer Studio (CCS) IDE。 但是、每当我尝试为我的工程启动调试会话时、都会遇到随附的错误消息。 当我使用完全相同的工程和设置来使用较旧版本的 CCS 时,不会遇到该问题 — 成功构建和调试的工程没有任何错误。   

此致、

Abhijeet D.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.请尝试读取引导诊断值并将其发送给我。

    2.请澄清您在看到此问题之前所做的流程

    3.请按照以下说明尝试恢复出厂设置以恢复设备

    有关 CCS 解锁 MSPM0 的信息、请参阅 https://www.ti.com/lit/pdf/slaaed1 7.1.4 通过 CCS 解锁

     

    如果常见步骤不可行、请尝试对 MSPM0 重新供电、并使 PA18 保持为高电平、MSPM0 将进入 BSL 模式。

    然后尝试在 CCS 目标配置中连接 MSPM0 DPA 端口。 (显示所有内核–连接 DAP)。

    DAP connect:右键点击 CCS 工程中的 MSPM0G3507.ccxml 文件,启动无工程调试,菜单 — Script 中会有出厂选择

     

    1. 硬件检查、检查电源(客户定义,3.3V)、检查 Vcore 电压 (1.35V)。
    2. 检查 XDS110 与 PC 的连接、该连接位于 PC 的设备管理器列表中。
    3. 可选的固件、可确认 M0 是否在应用中运行。

    这将帮助您确认是否成功进入 BSL 模式。

    1. 方法 1:在 CCS 中运行恢复出厂设置自动脚本–目标配置
    2. 方法 2:连接 DAP、在 CCS 中手动运行恢复出厂设置脚本–目标配置(需要手动按下“复位“按钮)
    3. 方法 3:进入 BSL 模式、连接 DAP、然后在 CCS 中手动运行恢复出厂设置脚本–目标配置(需要手动按下“Reset"按钮“按钮)按钮)

     

    以下方法因信号质量问题而有助于降低 MSPM0 锁定频率:

    1. 缩短 XDS110 和 MSPM0 之间的调试电缆 (SWDIO 和 SWCLK) 的长度。

    在 20cm 以内是可以的、10cm 更好。

    1. 降低调试器 SWD 速度、双击.ccxml 文件、然后在 TI XDS110 USB 调试探针中更改速度
    2. 分别对 MAIN 区域和非 MAIN 区域进行编程
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Helic,

    我已经尝试了上面提到的所有步骤,但不幸的是,它仍然没有对我起作用。 我遵循的过程与我之前在硬件上正常工作时所使用的过程完全相同。 有趣的是、我有另一个项目在使用更新的 IDE 的同一硬件上运行、没有任何问题。 但是、我以前的项目显示的是我与您分享的错误。

    应届毕业生、

    Abhijeet D.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否在问题项目中修改了 nonmain?

    您可以将您的项目发送给我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的项目的 PFA zip 文件。

    [Helic]:删除文件,因为我下载了它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我检查固件、0x0 数据为 0xF

    在链接器文件中、设置所有代码均以 0x4000 开头。

    但 Arm cortex M0+内核保持从 0x0 开始 CPU。

    .intvecs: >  0x00000000

    至少、您需要将 int 矢量从 0x0 开始、确保 CPU 可以从 0x4000 开始跳转到 APP、或者您需要添加从 0x0 开始的引导程序来执行 CPU 跳转功能、然后您可以将应用程序从 0x4000 开始。

    如何恢复:

    在 BSL 模式下恢复出厂设置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    即使我初始化矢量从 0x0000 开始,应用从 0x0000 开始.
    错误仍然存在。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于 MSPM0 中现有的无效固件、您需要先恢复器件

    在 BSL 模式下恢复出厂设置。
    [quote userid=“571933" url="“ url="~“~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1560922/mspm0g3107-unable-to-upload-code-and-debug-using-ccs-ide/6008436

    如果常见步骤不可行、请尝试对 MSPM0 重新供电、并使 PA18 保持为高电平、MSPM0 将进入 BSL 模式。

    然后尝试在 CCS 目标配置中连接 MSPM0 DPA 端口。 (显示所有内核–连接 DAP)。

    DAP connect:右键点击 CCS 工程中的 MSPM0G3507.ccxml 文件,启动无工程调试,菜单 — Script 中会有出厂选择

     

    [/报价]

    请参阅我的修改:

    MEMORY
    {
        FLASH_INTVCT    (RX)  : origin = 0x00000000, length = 0x00000400
        FLASH           (RX)  : origin = APP_START, length = 0x00020000 - APP_START
        SRAM            (RWX) : origin = 0x20200000, length = 0x00008000 - 0x8
        SHARED_RAM      (RW)  : origin = 0x20207FF8, length = 0x8
        BCR_CONFIG      (R)   : origin = 0x41C00000, length = 0x00000080
        BSL_CONFIG      (R)   : origin = 0x41C00100, length = 0x00000080
    }
    
    SECTIONS
    {
        .intvecs:   > 0x00000000